先ほど「RH850 タイマアレイユニットD サンプルソース」が閉じられてしまいました。
車載用については扱いが難しい点もあることは承知しておりますが、
北斗電子さんでボード販売していますし、「RH850/F1L」に関しては、議論しても良いように思えます。
いかがでしょう?
Sugachance 様
管理人のAyrです。
RH850 に関しましては仕様が一般公開されておりませんし、サポート形態も特約店経由に限られております。
これらの理由からこちらに書き込みをされても弊社として技術的に答えることができません。
お客様に置かれましてはその趣旨をご理解いただき、RH850 に関しては購入ルートからお問いあわせいただくよう重ねて願いいたしたく。
Ayrさま ご迷惑をおかけして誠にすみません! NAKAです。
以前、CPU選定のための実行処理の評価を行うため、RH850を使いましたが、弊社は開発環境がGHSのMultiのみのため、特約店に確認してもCS+でのサポートをしたことがないため、回答にお時間がかかりますとのことでした。評価のためにMultiを揃えるわけにもいかず、借用もできず、手さぐりで動かして大変苦労しました。苦労されている方に、少しでも参考になればと思ってしまいました。以降、気を付けます!!
P.S.
ブラックリストに載せないでください.....汗;)
皆様
私の質問によりご迷惑をおかけしております。
常識的なことが解っておりませんでした。
次回からは注意して参加させていただきますので、今後ともよろしくお願いします。