RH850の議論について

先ほど「RH850 タイマアレイユニットD サンプルソース」が閉じられてしまいました。

車載用については扱いが難しい点もあることは承知しておりますが、

北斗電子さんでボード販売していますし、「RH850/F1L」に関しては、議論しても良いように思えます。

いかがでしょう?

Parents
  • Sugachance 様

     管理人のAyrです。

    RH850 に関しましては仕様が一般公開されておりませんし、サポート形態も特約店経由に限られております。

    これらの理由からこちらに書き込みをされても弊社として技術的に答えることができません。

    お客様に置かれましてはその趣旨をご理解いただき、RH850 に関しては購入ルートからお問いあわせいただくよう重ねて願いいたしたく。

  • Ayr様

    ご回答ありがとうございます。

    技術的な回答はそれこそ、特約店経由なり直接問い合わせするなりでいいと思いますが、

    ユーザーレベルでの情報交換も控えなければならないのでしょうか。

    非公式の情報でプログラムが作られ暴走するとまずいとか?そういった理由でとらえればよろしいでしょうか?

    NAKA様、masa様

    なんか申し訳ございませんm(__)m

  • 横からすみません、個人的な意見をば。

    そもそも「車」というのは、凶器な訳でして。1トンの鉄の塊が時速50とか60とかでガンガン飛んでるんですよ。燃料も危ない。気化状態で火花だけで大惨事です。直径4メートル射程のマシンガンぶっ放してる装置が道路にひっきりなしに存在するようなモンです。危険極まりない。それでも身近に存在するのは、無くてはならないものだから、です。

    だから、僅かなミスも失敗も許されない。少しでも間違えば、誇張でも何でもなく人が死にます。それがクルマです。

    それに関わる全ての部品は、その他の部品とは分けられて、ガチで安全性を追求します。マイコンもそうだし、その上で走るソフトも。それだけ必死にやってるのに、コントロールユニットを弄るような人もまた、世の中には存在します。何かが起きたら責任取れるのでしょうかと常に思います。

    クルマを構成する部品、それに関わる情報もまた、神経質になるべきでしょう。今ここにいる人でなくても、ログ見た誰かが車載マイコンを弄り、不幸な事故があったら。その情報はメーカーの掲示板で見ました、なんて事になったら、ここの掲示板はどうなりますか?私は、ここが封鎖されて欲しいと思っていません。

    技術屋は、普通の人には無いチカラを持っています。だからこそ、そのチカラの振るう先がどうなるか、常に意識すべきではないでしょうか。クルマは凶器であり、それについてはどうか正規ルートでお願いします、というメーカーの願いは、尊重すべきと思います。

    まぁぶっちゃけ、どうしても情報交換やりたければ、せめて2chかどっかでやってくんないかなーと思ったりします。

  • 「RH850の議論について」は車の話しではなくかふぇルネの位置づけの話と思います。かふぇルネはルネサスとルネサスユーザーにベネフィットを期待したルネサスの掲示板です。ルネサスが手が回らないあるいは思いつかないようなユーザーのちょっとした疑問に対して幅広い他のユーザーのサポートを期待してます。ルネサスとルネサスユーザーにリスクのある情報やルネサスとルネサスユーザーを惑わすような書き込みは避けられなければなりません。

    RH850+Multiは非常に特殊な感じがします。私としては興味津々です。しかし、masaさん、ルネサス、NAKAさん、取引先でビジネス戦略上ここでの書き込みが取り返しのつかないダメージを予感させます。車載可能なRL78は脅威となる敵がいませんが、熾烈な競争をしているRH850には十分な注意が必要です。

Reply
  • 「RH850の議論について」は車の話しではなくかふぇルネの位置づけの話と思います。かふぇルネはルネサスとルネサスユーザーにベネフィットを期待したルネサスの掲示板です。ルネサスが手が回らないあるいは思いつかないようなユーザーのちょっとした疑問に対して幅広い他のユーザーのサポートを期待してます。ルネサスとルネサスユーザーにリスクのある情報やルネサスとルネサスユーザーを惑わすような書き込みは避けられなければなりません。

    RH850+Multiは非常に特殊な感じがします。私としては興味津々です。しかし、masaさん、ルネサス、NAKAさん、取引先でビジネス戦略上ここでの書き込みが取り返しのつかないダメージを予感させます。車載可能なRL78は脅威となる敵がいませんが、熾烈な競争をしているRH850には十分な注意が必要です。

Children
  • kijoさんもおっしやってますけど、

    仕様や不具合情報なども含めて第三者に対して開示制限があるので、クリティカルな情報を流出させたらNDA違反で大変なことになる?!

    って理解した上で議論する分にはいいんじゃないんでしょうか。