出力されるモトローラSフォーマットファイルの内容

Hewは4.09.01.007で、CPUはM30264FGPGP、ツールチェインはV.6.00 Release 00です。

Hew上のリンカ設定で以下のように指定していますが、出力されたモトローラSフォーマットのファイル内容がおかしいような気がします。

-noprelink -nomessage -list="$(CONFIGDIR)\$(PROJECTNAME).map" -show=symbol -start=MRAMSECT,bss_NE,bss_NO/0500,bss_FE,bss_FO/05000,IFVECTOR,MPRGSECT,program,MONTBL,rom_FE,rom_FO/0D0000 -nologo -library="$(TCINSTALL)\lib30\nc30lib.lib" -output="$(CONFIGDIR)\$(PROJECTNAME).abs" -end -input="$(CONFIGDIR)\$(PROJECTNAME).abs" -form=stype -record=s2 -output="$(CONFIGDIR)\$(PROJECTNAME).mot"=0D0000-0F7FFF -space=FF -exit

 

出力された内容(抜粋)

S00E000074657374202020206D6F7461
S2140D0000CD060D00D6060D00DD060D00E4060D002E
S2140D0010EB060D00F2060D00F9060D0000070D00AB
S2080D002024000D0099
S2140D0024EB600005EB708006C7030A00C7010400E9
S2140D0034B70500C70F0800C7100600B70700B70AB4

S2140F7FE0FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF8D
S2140F7FF0FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF7D
S9030000FC

 

S2フォーマット指定で出力しているので、最後の行はS8となるのではと思いました。

出力されたファイルが正しいのか、それともリンカ設定の漏れが原因なのかなど

詳しい方ご教授お願いします。

Parents
  • モトローラSの書式では7~9のレコードタイプはプログラム開始アドレスですが、マイコンのROMイメージではプログラムの開始アドレスはリセットベクタ等で指定されるので、この場合は単に終了レコードとして

    S 9←レコードタイプ 03←サイズ 0000←アドレス  FC←チェックサム

    0番地が記録されてるのみで、気にされなくて良いと思います。

Reply
  • モトローラSの書式では7~9のレコードタイプはプログラム開始アドレスですが、マイコンのROMイメージではプログラムの開始アドレスはリセットベクタ等で指定されるので、この場合は単に終了レコードとして

    S 9←レコードタイプ 03←サイズ 0000←アドレス  FC←チェックサム

    0番地が記録されてるのみで、気にされなくて良いと思います。

Children
  • fujita nozomu 様、お返事ありがとうございます。
    10年以上前にNC30WAでコンパイルしたソースを、最新の環境でビルドして
    出力されるモトローラSファイルの内容を比較した際の疑問でした。
    安心して作業を進められそうです。