デバッガが使用する端子と兼用になっているSCIについて

H8/3048F-ONEを使ったシステムの開発を行うことになりました。

SCI1をつかったシリアル通信を行いたいのですが、SCI1のTx、Rxの端子が

デバッガ(E10T)が使う端子と兼用になっています。

デバッガをつないでいる間は当然SCI1を使った通信は行えないので

デバッガをつないでない時にSCI1の通信が動けば良いことになっています。

ここで質問ですがプログラムをする上では、デバッガと兼用になっていることを

気にせずにSCI1のピンの設定やビットレート等の設定を行えば良いのでしょうか?

デバッガをつないでデバッグを始めれば、プログラム上で行ったSCI1の設定は

自動で無効になるのでしょうか?

変な質問で申し訳ありません、宜しくお願いします。

Parents
  • 仮に SCI1 の設定がデバグに影響があるとして、デバグ中は条件コンパイルかなんかで SCI1 への処理を外せば良いだけなので、問題としてはどうでも良いものと思います。
Reply
  • 仮に SCI1 の設定がデバグに影響があるとして、デバグ中は条件コンパイルかなんかで SCI1 への処理を外せば良いだけなので、問題としてはどうでも良いものと思います。
Children
No Data