78k0で高速内蔵発振クロック使用時の発振安定時間選択レジスタ(OSTS)の設定値に関して

78k0で高速内蔵発振クロック使用時の発振安定時間選択レジスタ(OSTS)の設定値に関して質問があります。
マニュアルには安定時間の目安となる記載が見受けられないのですが
どのような値にするのが適切なのでしょうか。
(内蔵発振なので外部からクロックの安定がどれくらいの時間かかるのか判別できません)

現状は、最大時間を設定しており、特に動作に問題があるわけではないのですが
適切な設定時間の求め方を伺いたいです。

Parents
  • チョコです。
    OSTSはX1(外部発振)の安定時間を設定するレジスタで,高速内蔵発振クロックには
    無関係です。
    高速内蔵発振クロックには,RCMレジスタに高速内蔵発振器の発振精度安定待ち中
    のステータスがあり,必要によって,このビットで発振精度が安定したかを待つだけです。
Reply
  • チョコです。
    OSTSはX1(外部発振)の安定時間を設定するレジスタで,高速内蔵発振クロックには
    無関係です。
    高速内蔵発振クロックには,RCMレジスタに高速内蔵発振器の発振精度安定待ち中
    のステータスがあり,必要によって,このビットで発振精度が安定したかを待つだけです。
Children
  • チョコ様
    回答ありがとうございます。

    >高速内蔵発振クロックには,RCMレジスタに高速内蔵発振器の発振精度安定待ち中
    >のステータスがあり
    マニュアルを確認しました
    上記の情報を確認し発振安定中かどうか判断するようにします。