マイコン:RH850/F1L
F1Lを2個使用しています。※以降F1L①、F1L②とします。
基板部品点数を減らす為、F1L①のCAN txと、F1L②のCAN txを繋げて、
1個のトランシーバーに接続したいと考えています。
※rxも同様です。
この様な使用方法は出来るものなのでしょうか?
■イメージ
F1L① CAN tx---------+
|
+--------- トランシーバー
F1L② CAN tx---------+
CANと回路知識に乏しく…どなたかご教示下さい