CAN Tx2本とトランシーバー1個を接続

マイコン:RH850/F1L

F1Lを2個使用しています。※以降F1L①、F1L②とします。

 

基板部品点数を減らす為、F1L①のCAN txと、F1L②のCAN txを繋げて、

1個のトランシーバーに接続したいと考えています。

※rxも同様です。

この様な使用方法は出来るものなのでしょうか?

 

■イメージ

 F1L① CAN tx---------+

                           |

                           +--------- トランシーバー

                           |

 F1L② CAN tx---------+   

 

CANと回路知識に乏しく…どなたかご教示下さい

Parents
  • まさかねさん
    原理的には可能ですけれども信頼性の観点から見ると、ちょっとマズイです。
    (通常の考慮として)CANが2チャンネル使用するのは、故障時もシステムを継続して動作させる必要があるためで、トランシーバーが故障した場合にCANネットワークにアクセスできなくなってしまうのでお勧めできません。

    信頼性が不要なら↓を参考にどうぞ。
    http://japan.renesasrulz.com/cafe_rene/f/forum19/4086/can-can

Reply
  • まさかねさん
    原理的には可能ですけれども信頼性の観点から見ると、ちょっとマズイです。
    (通常の考慮として)CANが2チャンネル使用するのは、故障時もシステムを継続して動作させる必要があるためで、トランシーバーが故障した場合にCANネットワークにアクセスできなくなってしまうのでお勧めできません。

    信頼性が不要なら↓を参考にどうぞ。
    http://japan.renesasrulz.com/cafe_rene/f/forum19/4086/can-can

Children
No Data