お世話になっております。いいよぉです。素人的な質問となりますが、下記わかればご教示ください。
条件式Aと条件式Bとの積を通常「&&」で取っていますが、不意に記述ミスで「&」で記述している部分があったのですが、
ABの条件を4通りふって検証したところ、問題なく判定されておりました。
if((条件文A)&(条件文B))・・・・は、 if((条件文A)&&(条件文B)) と同じ判定になりました。
・記述する条件分によって、同じ意味を持つのでしょうか。
・できるケースとできないケースとがありますでしょうか。
・コンパイラによって、正式な&&へ修正されているのでしょうか。
以上、宜しくお願い致します。