お世話になっております。entakeと申します。初歩的な内容かもしれませんが、もしお判りの方がいましたら教えていただけると助かります。
使用MCU:H8/36079Fなど
SCI3をUART通信として使用し電文解析させているのですが、"RESET"を受信した際に
PowerON_Reset(); をCallして再起動のような動作をさせています。(引き継いだソースがそうなっていた)
この時、通常のパワーオンリセットで初期化される各種機能レジスタは初期化されるでしょうか?
また、なぜ関数Callでリセットできるのでしょう?? (スタックがおかしくなりそうなものですが)
/*****************************************************************************/#pragma section ResetPRG/*****************************************************************************/__entry(vect=0) VD PowerON_Reset(VD){ set_imask_ccr((UC)1); _INITSCT(); main(); sleep();}