78K0Rの高速内蔵発振停止と消費電流について

お世話になっております。いいよぉです。下記、長文で申し訳ございません。

 

主題:78K0Rの高速内蔵発振停止と消費電流について、少し納得がいかない部分があり、ご教示賜れると助かります。

 

・通常、高速内蔵発振で動作させており、OFFスイッチでOFFしている時に消費電流を低減したいため、

 サブクロックへ切替えてから、高速内蔵発振を停止させています。

 停止前の条件は、CPU/周辺ハードウエア・クロックを切替える際は、サブシステム・クロックで動作しているかを確認してから元のクロックを停止

 ということで、ステータスでサブクロックになったことを確認してからHIOSTOP = 1にしています。

 

Q1⇒データシートをみると、この高速内蔵発振停止で数mAから数μAへ落とせるはずですが、実際には半分程度にしか低減せずmAオーダのままです。

       何か設定などに見落している部分があれば、ご教示頂けると助かります。

       (高速内蔵発振器は停止していても外部で波形をプロットする術はないようで、観測もできず・・・)

 

Q2⇒データシートにサブシステム・クロック(fSUB)ではIICAは動作しないとの注意点がございます。

       よって、切替え時周辺モジュールへのクロックを供給停止するのが定石と認識しておりますが、

       CKC:CSSでfsubへ切替えた後、1つのトライとしてPER0でIICAへのクロックを供給停止し、

       IICAを動作させない操作をしたところ、逆に消費電流が0.65⇒2.8mAに上がる結果となっています。

          PER0(周辺モジュール)の状況は、通常RTC/IICA/TAU0のみ動作させていて、このサブクロック切替え時に

          ・RTCENは1⇒0にできています。(残念ながら、消費電流低減は数μA程度)

          ・IICAENは1⇒0 にトライすると、(4行上以外に)スイッチON時1に切替えてもシステムが不安定:EEPROMへのIIC通信が出来なくなりました。

          ・TAU0ENも1⇒0 にトライすると、スイッチON時1に切替えてもシステムが不安定:ON時に早いクロックになっている様子です。

           (ブザーが通常より短い、短押しスイッチ操作が長押しになる等。)

           ⇒よって、IICAEN/TAU0ENは操作せず停止できていないのが現状となります。

       この2bitが1⇒0⇒1と操作されてシステムが不安定になる原因は何かわかりますでしょうか。

       こちらも、何か命令抜けなどの見落としがないか、ご教示ください。

 

下のような流れで記述しています。

【スイッチOFF時】
CSS    = 0x01;  /*クロックを高速内蔵⇒サブクロックへ*/

 (ステータスを見て、サブクロックになったら)

HIOSTOP = 1;  /*高速内蔵クロックを停止*/

 (その後、)

PER0 = 0b00010001;
                +--+---+------- 0に設定 */
                +-------------- RTCEN */
                     +------------IICAEN 0にできず*/
                           +--------TAU0EN  0にできず*/
                         /*   [制御クロック] */
                         /*   0: 制御クロック供給停止 */
                         /*   1: 制御クロック供給 */

・・・

OFF⇒ON時、RTC/IICA/TAU0は未使用です。スイッチポートのステータスを見てます。

・・・

【スイッチON時】
HIOSTOP = 0;  /*高速内蔵クロックを動作*/
NOP();
CSS    = 0x00;  /*クロックをサブクロック⇒高速内蔵へ*/
PER0 = 0b10010001;   /*RTCにクロック供給*/

Parents
  • チョコです。
    78K0R/Lxは使ったことはありませんが,コメントさせていただきます。
    >IICAを動作させない操作をしたところ、逆に消費電流が0.65⇒2.8mAに上がる結果となっています。
    これは,KiriNさんがコメントされているようにP6が出力モードになっているために,3.3Vが2本の
    3.3kΩでプルダウンされることで,約2mA増加するものです。IICAを停止する時には,最初に兼用に
    なっているP0とP61をPM6レジスタで入力に変更してからIICAを停止させてください。これは,STOP
    モードとは無関係にこの手順が必要です。そうしないと,SDAとSCLが同時に立下り,異常な信号の
    変化となり,外部のEEPROMが,変な状態(スタート・コンディションと解釈)となる危険性があり
    ます(その結果,通信ができなくなる)。

    また,クロックを切り替えてから,PER0でTAU等へのクロック供給を停止されているようですが,
    ここも気になります。まず,TAU等の動作を停止させ,その後,PER0でクロックの供給を停止し,
    最後にCPUのクロックを切り替ってから高速内蔵発振器を停止させるべきでしょう。

    逆に再開させる場合には,CPUのクロックを高速内蔵発振器に切り替えてから,PER0でのクロックの
    供給から機能の再設定の順にやることで,使えるようになるはずです。

    >(高速内蔵発振器は停止していても外部で波形をプロットする術はないようで、観測もできず・・・)
    クロック出力機能が使えるかと思います。クロック出力機能はCPUの動作クロックとは無関係に,
    fMAINを分周したものが出力されます(この機能を使うことで動作電流は増加することになります)。

    それと,LCDを駆動する電源がどうなっているかも気になります。外部抵抗分割なら,そこの電流の
    対策はされていますか。

    また,RTCの動作電流ははせいぜい1mA程度なので,停止する必要はないはずです。
  • チョコさん

    ・IICの部分で約2mA増加する件は、PM6レジスタで入力に変更してからIICにクロック供給停止したところ、約2mAの増加は無くなりました、ご両名のご指摘の通りでした。
    ただ、スイッチON時に逆の順番で再開させても、やはりEEPROMに保存できないのに変わりはない状態でした。
    念のため、再開後にIICE=1 とダミークロック出力を実施しましたが変わりませんでした。

    ・TAUとクロックの切替えについて
    TAUの動作を停止(TT0 = 00FFH, TT1 = 000FH)させ、その後PER0でクロック供給停止、
    最後にCPUクロックを切替え高速内蔵発振器を停止と組み替えました、
    スイッチON後、再開時に逆の順で戻していきましたが、
    ブザーが通常より短い、短押しスイッチ操作が長押しになる等は変わらず発生しています。
    ⇒こちらは、クロック出力機能を勉強して高速内蔵発振をモニタする予定です。

    現状、このような状況です。

    その他、記載しておきます。
    ・LCD駆動・・・内部昇圧方式を選択しています。
    当初は駆動したままでしたが、スイッチOFF時 駆動をやめると約20μA低減したので継続しています。
    ・RTC動作・・・動作をやめても、消費電流はほとんど変わりませんでした。

    これら2点の影響は、小さい結果となっております。
Reply
  • チョコさん

    ・IICの部分で約2mA増加する件は、PM6レジスタで入力に変更してからIICにクロック供給停止したところ、約2mAの増加は無くなりました、ご両名のご指摘の通りでした。
    ただ、スイッチON時に逆の順番で再開させても、やはりEEPROMに保存できないのに変わりはない状態でした。
    念のため、再開後にIICE=1 とダミークロック出力を実施しましたが変わりませんでした。

    ・TAUとクロックの切替えについて
    TAUの動作を停止(TT0 = 00FFH, TT1 = 000FH)させ、その後PER0でクロック供給停止、
    最後にCPUクロックを切替え高速内蔵発振器を停止と組み替えました、
    スイッチON後、再開時に逆の順で戻していきましたが、
    ブザーが通常より短い、短押しスイッチ操作が長押しになる等は変わらず発生しています。
    ⇒こちらは、クロック出力機能を勉強して高速内蔵発振をモニタする予定です。

    現状、このような状況です。

    その他、記載しておきます。
    ・LCD駆動・・・内部昇圧方式を選択しています。
    当初は駆動したままでしたが、スイッチOFF時 駆動をやめると約20μA低減したので継続しています。
    ・RTC動作・・・動作をやめても、消費電流はほとんど変わりませんでした。

    これら2点の影響は、小さい結果となっております。
Children
No Data