お疲れ様です。
今、スイング式LED残像装置を開発しております。
手動でスイングする時に、低速の場合文字消えがどうしても改善されません。
トリガーは加速度センサーで、中間点で速度をモニターして、スイング速度に
対応した制御をしておりますが、どうしても低速のみ文字消えが発生します。
マイコンの選定が悪いでしょうか?
よろしくお願いします。
るるさん 加速度センサの分解能が低くて、遅い場合に加速度がノイズに埋もれているとか? ちなみに加速度センサーとの接続はA/Dでしょうか? シリアル通信でしょうか?