マイコン選定

お疲れ様です。

今、スイング式LED残像装置を開発しております。

手動でスイングする時に、低速の場合文字消えがどうしても改善されません。

トリガーは加速度センサーで、中間点で速度をモニターして、スイング速度に

対応した制御をしておりますが、どうしても低速のみ文字消えが発生します。

マイコンの選定が悪いでしょうか?

よろしくお願いします。

Parents
  • るるさん
    加速度センサの分解能が低くて、遅い場合に加速度がノイズに埋もれているとか?
    ちなみに加速度センサーとの接続はA/Dでしょうか? シリアル通信でしょうか?

  • シリアル通信です。
    よろしくお願いします。
  • るるさん

    シリアルなら加速度センサーの性能によりそうですね。

    ちなみにトリパタイトグラフを見ていただくと(加速度と速度の関係に注目!)
    バーサライターの移動距離が一定なら、加速度はバーサライターの移動速度の二乗倍になります。
    例えば、0.3秒で振った時と、3秒かけて振った時では、加速度の違いは100倍です。
    それだけの感度が加速度センサーにあるかがポイントになってくるかと思います。

Reply
  • るるさん

    シリアルなら加速度センサーの性能によりそうですね。

    ちなみにトリパタイトグラフを見ていただくと(加速度と速度の関係に注目!)
    バーサライターの移動距離が一定なら、加速度はバーサライターの移動速度の二乗倍になります。
    例えば、0.3秒で振った時と、3秒かけて振った時では、加速度の違いは100倍です。
    それだけの感度が加速度センサーにあるかがポイントになってくるかと思います。

Children