R-Car M3SK EthernetAVB-IFでの送信ディスクリプタエラーについて

はじめまして。

現在R-Car M3SKにてEthernetAVB-IF用ドライバの開発を行っております。
lwipと自作のEthernetAVB-IFコントローラドライバを作りました。
しかし、いざ動かして見ると送信時にエラーが発生し、
送信に失敗していることが分かりました。
エラーステータスレジスタのエラータイプには"Interpret data descriptor"であると、
マニュアルからは分かるのですが、それ以上の要因が分かりません。 
直訳から、ディスクリプタの設定が誤っていると思うのですが、
ディスクリプタの具体的に何が誤っているのかが分かりません。
また、これはリンクディスクリプタ、フレームディスクリプタのどちらが原因であると言っているのでしょうか?
それともリンクディスクリプタから参照したフレームディスクリプタを指しているのでしょうか?