Renesas Community
Search Community
User
Join or sign in
Site
Search Community
User
Renesas Engineering Community
FAQ
HELP
More
Cancel
Forums & Groups
English Community
中文社区(Chinese Community)
More
Cancel
かふぇルネ
forums-groups
Microcontrollers and Microprocessors
Other MCU/MPU Products
R8C/Tiny
More
Cancel
R8C/Tiny
R8C/Tiny Forum
R8C/34C Cコンパイラ 割り込み応答時間
Home
Forum
Tags
More
Cancel
New
Replies
5 replies
Subscribers
442 subscribers
Views
3663 views
Users
0 members are here
割り込み応答時間
R8C
34C
math.lib
C言語
Cコンパイラ
beginner
Options
Share
More
Cancel
Related
R8C/34C Cコンパイラ 割り込み応答時間
akasuimon
over 11 years ago
現在、R8C/34CでルネサスのCコンパイラV6.00を使用して、C言語でアプリケーションを開発しているのですが、割り込み応答時間を短くしたいため、サイクル数の多いマシンコードを使用しないように、コンパイラが出力するコードのサイクル数に制限をかけたいと思います。どのような方法が有りますでしょうか。また、これが可能だとして、最大サイクル数を保証することはできますか。
最適化オプションで、サイクル数で最適化するというのがあるようですが、乗算命令も除算命令も使用しないようにしたいです。(math.libを使用しなければいいのかな)
Kijo
over 11 years ago
1サイクル単位の非常に細かな実行時間を気にしているように思えます。C言語は使わずにアセンブラでコンテキストの退避などを自分で作成する必要があるのでは?割り算掛け算もシフト命令などで可能かも?高級言語使用と非常に細かな実行時間の考慮は矛盾しているように感じます。私はR8Cを使ったことがありますが、命令セットを勉強したことが有りません。akasuimonさんの応用では本当にR8Cで良いのでしょうか?例えば、データ転送命令もマイコン毎でそれなりの差がでます。TIなどは直行型ニーモニックと称してすべての領域で一発で転送ができることをウリにしてます。マイコンそのもの選択を再検討する必要もありそうに感じます。ポータビリティーや検証のしやすさ、最近の高度な応用などからちょっと高くても高性能マイコンと高給言語の選択がお得な気がします。
Cancel
Up
0
Down
Reply
Cancel
LunaJam
over 11 years ago
割り込み応答時間を短くしたいということは割込処理にかかる時間を短くしたいということだと解釈します。
で、処理の内容がどういうものなのか分かりませんが根本的に割り込みルーチンは極力シンプルにまとめるしかないと思います。
コンパイラにとって最大サイクル数を保証するなんてことはループがあったら何回回るか分からないし関数コールがあったらその関数の処理時間は分からないので無理でしょ。
よって割込処理は
長いコードを書かない\,ループは極力させない
関数呼び出しはなるべく避ける
でしょう。コンパイラの最適化は最後の調整くらいに考えるべきです。
それでも無理ならMCUをもっと高速のものにするしかないと思います。
Cancel
Up
0
Down
Reply
Cancel
Kon Nozomu(すと)
over 11 years ago
マイコンの選定はプロジェクトで決定事項のものとして…
実際に割り込み処理を軽くするためにはポーリングを活用するなりの工夫が必要でしょう。取りこぼしたときのことも検討しておいてください。
以下余談。
サイクル数の制限、と書かれていますが割り込み内で処理すべき内容は「単純」かつ「変更のない」ものなのでしょうか?追加項目が発生した時に破たんしなければいいのですが。。。
そして、コンパイラには「ループ回数分コード展開する」オプションはありましたが、関数ごとの実行サイクル数を制限するようなオプションは探せませんでした。
他の皆さんも心配されているように、割り込み処理時間を保証はかなりシビアな問題です。確実な時間内実行を保証したいのであれば、マイコンの選定を覆す覚悟も必要でしょう。
Cancel
Up
0
Down
Reply
Cancel
akasuimon
over 11 years ago
私が問題にしているのは、ハードウェア割り込みで割り込み発生から割り込みサービスルーチンが実行されるまでの時間(遅れ)です。
R8CはCISCなので、実行中の命令により遅れが変動しますが、この変動をなるべく少なくしたいため、コンパイラが出力する命令をサイクル数が少ない命令に限定したいわけです。
命令のサイクル数は1から30まで変動する可能性が有り、現在CPUのクロックを4.6MHzで動作させているので、遅れは0.22usから6.5usまで変動する可能性があります。
クロックを上げれば変動を小さくすることができますが、消費電流などを考慮するとなるべく4.6MHzのまま行きたいところです。
特に条件ブランチやDIV命令が遅いので、これだけでも抑止できればありがたいですね。
Cancel
Up
0
Down
Reply
Cancel
リカルド
over 11 years ago
>DIV命令が遅いので、これだけでも抑止できればありがたいですね。
先日の「ルネサス エンジニア フォーラム 2012」の
D-RS4(鹿取祐二さん)で説明していました。
資料がWebサイトに公開されているのですが、パスワードが設定されています。
そこには以下のように書かれています。
DIV命令は3~22サイクル、DIVU命令は2~20サイクル、FDIV命令は16~18サイクルです。
その間は割り込みを受け付けることができません。
「除算、剰余算をDIV\,DIVU\,FDIV命令で生成する」オプションはサイクル数の長い命令を抑止します。
ただし、ランタイムライブラリを使った結果となりますから、全体の実行速度は低下します。
割り込みの応答速度を重視するシステムでは重要なオプションとなります。
Cancel
Up
0
Down
Reply
Cancel