HEW4.09のバージョンで作成したR8CのプログラムをE8aで書きこみをしたいのですが、E8aが接続できません。
「デバイスドライバがみつからないか 接続をキャンセルしました」と表示されて接続が出来ません。
トラブル集の内容を試しましたが、やはり同じメッセージがでて接続できません。
E8aが壊れているのでしょうか?
E8aは暫く使用していませんでした。
他の書き込みでFlash Deperopment Kitを試しましたが接続できませんでした。
E8aを使用しないで書き込む方法はありますでしょうか。
ターゲットボードはE8a用のコネクタしか有りません。
わか さん、こんにちは。NoMaYです。エラーメッセージを見て気になったのですが、E8aをパソコンに繋いだ時、WindowsのデバイスマネージャにE8aとおぼしきUSB機器が表示されるようになりますか?(すみません、使ったことが無くて、一般論です。)全く表示されない場合:・他のパソコン(特に意図的に昔のパソコンで且つ昔のWindowsが動いているパソコン)に繋ぐとどうなりますか?不明なデバイスとして表示された場合:・E8aのWindowsデバイスドライバはインストールされていますか?・インストールされているのに不明なデバイスとして表示される場合、こちらも、他のパソコン(特に意図的に昔のパソコンで且つ昔のWindowsが動いているパソコン)に繋いで、E8aのWindowsデバイスドライバをインストールするとどうなりますか?正常とおぼしき表示になる場合:・今のところ次のアクションが思い浮かびません[メモ]関連URLFAQ 1000049 : E8a/E8の使用時のトラブルシュート集などhttps://ja.na4.teamsupport.com/knowledgeBase/17796398
https://ja.na4.teamsupport.com/knowledgeBase/17796397
https://ja.na4.teamsupport.com/knowledgeBase/17796396
FAQ 1000210 : 「デバイスドライバが見つからないか、接続をキャンセルしました。」 というメッセージだけ表示され接続できません。https://ja-support.renesas.com/knowledgeBase/17796216
「デバイスドライバがみつからないか 接続をキャンセルしました」の前に何かエラーメッセージは出てますか?
いきなりそれが出るなら、前の方も書かれた「FAQ 1000210 : 「デバイスドライバが見つからないか、接続をキャンセルしました。」 というメッセージだけ表示され接続できません。」に該当します。
その場合、インストールするファイルは以下です。
www.renesas.com/.../e8a-emulator-software-v105-release-01-full-package
しばらく使ってなくて、新しいPCにHEW環境を作ろうとすると、何入れれば良かったのか忘れちゃいますよねー。
HEWは、昔の開発環境なんで、今のCS+等とは異なり、HEWフルパッケージ版のアップデートと言ってもコンパイラやデバッガは入ってないんです(;^_^A
あと、E8aの故障を疑うのなら、故障診断を実行してみてください。
また、一番わかりやすい故障は、E8aをPCに指した時にランプが点かない事です。
この場合は100%故障です。