HEW4.09のバージョンで作成したR8CのプログラムをE8aで書きこみをしたいのですが、E8aが接続できません。
「デバイスドライバがみつからないか 接続をキャンセルしました」と表示されて接続が出来ません。
トラブル集の内容を試しましたが、やはり同じメッセージがでて接続できません。
E8aが壊れているのでしょうか?
E8aは暫く使用していませんでした。
他の書き込みでFlash Deperopment Kitを試しましたが接続できませんでした。
E8aを使用しないで書き込む方法はありますでしょうか。
ターゲットボードはE8a用のコネクタしか有りません。
> E8aを使用しないで書き込む方法はありますでしょうか。
「R8C 標準シリアル入出力モード」とかでぐぐればそれらしい情報には当たれますよ(お勧めしません)