Hey! I have an MCU R8C/15 R5F21154, and I am faced with a problem, I do not know what program can be used to write via UART to my MCU? I have looked at a lot of information on the Internet, but I haven’t found what I need. The FDT program has this MCU, but it only works with E8A, and I don't have it, I need to write and read through the UART, thanks.
https://www.google.com/search?q=R8C%2F1x%2C+2x+Series+standard+serial+I%2FO+mode+serial+protocol+specification
これかな
https://www.google.com/search?q=R8C+UART+%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%82%BF%E3%83%BC
ちょっとぐぐると自前で書き込みソフト作られてる人もいるし参考になるのでは
I do not know what program can be used to write via UART to my MCU?
Hey! thank you, but the fact is that I do not find these links to my MCU programm, you give me a link to the R8C / 12 series and I have R8C / 15 R5F21154, if you have a program that I need, I ask you to help me, here is my mail, [email protected]
現在個人が公開されている書き込みプログラムと、書き込みプロトコルのドキュメントでどうにもできるだろうと思っていたのですがダメらしいので別の案。
ルネサスの製品でM16C Flash Starterというフラッシュメモリ書き換えツールがあり、シリアルポート経由で書き換えができるものであり、R8C/15 にも対応しています。
https://www.renesas.com/us/ja/document/man/m16c-flash-starter-m3a-0806-users-manual
現在ルネサスが配布しているものかはわかりません。サポートに請求すれば提供されるかもしれません。
日本の雑誌ですが、『トランジスタ技術 2005年4月号』が R8C/15 マイコンボードを付録に付けた特集をしており開発ツールとして M16C Flash Starter も収録しています。
https://toragi.cqpub.co.jp/tabid/224/Default.aspx
ルネサスから M16C Flash Starter が入手できなかった場合はこちらから入手することも可能でしょう。日本のAmazon では 送料+ごくわずかな値段で入手可能です。海外発送ができるかはわかりません。
https://www.amazon.co.jp/dp/B005MFXCTE
> The FDT program has this MCU, but it only works with E8A
https://ja-support.renesas.com/knowledgeBase/17797380
↑を見るとFDTは動作保証の関係でE8aを推奨としてるものの他の装置でも動く場合もあるのでは?
https://akizukidenshi.com/catalog/g/gK-05964/
↑のライターはFDTが付属しておりUSBシリアル変換はありがちなFTDIのチップで行う構成のようです。