SHC製品版の期限切れエラー

SuperH RISC engine C/C++ Compiler Package Windows版V.9.04Release01を使っています。

HEWで昨年作ったプロジェクトをビルドすると、

Duration of Trial License of UNKNOWN is exhausted. (37)

....

Maximum link size limited to 256KB code+data.

L3430 (F) The total section size exceeded the limit

とエラーになってしまいました。

コンパイラを再インストールしても改善されません。

どなたか対処方法をご存じないでしょうか。

Parents
  • チョコです。
    トライアル版は使用期限があり,これは,再インストールしても更新されません。
    これからも使い続けるならば,正式なライセンスを購入することをお勧めします。
Reply
  • チョコです。
    トライアル版は使用期限があり,これは,再インストールしても更新されません。
    これからも使い続けるならば,正式なライセンスを購入することをお勧めします。
Children
No Data