SuperH RISC engine C/C++ Compiler Package Windows版V.9.04Release01を使っています。
HEWで昨年作ったプロジェクトをビルドすると、
Duration of Trial License of UNKNOWN is exhausted. (37)
....
Maximum link size limited to 256KB code+data.
L3430 (F) The total section size exceeded the limit
とエラーになってしまいました。
コンパイラを再インストールしても改善されません。
どなたか対処方法をご存じないでしょうか。
購入先かメーカー技術サポートに問い合わせるのが速くて確実と思いますが。
製品版を購入したことが無いので一般的な推測になってしまいますが、何か『ライセンスのインストール』という作業が必要だったりしませんか?そのような作業についての説明がCD-ROMの中にドキュメントとして入っていたりしないでしょうか?(追記:あるいはライセンス管理用USBドングルをPCに挿す必要があったりとか?)また、製品版を購入している場合、ルネサスへの問い合わせは以下のウェブページから行うことが出来ると思います。(私は個人登録ユーザですので、ここから先へ行くことが出来ませんので、もしかすると間違った事を書いているかも知れませんが。)画面コピー1画面コピー2
tekkai said: ルネサスのSHCのアップデートをDLしてリリースを01から03にアップしたらエラーがでなくなりました。
ルネサスのSHCのアップデートをDLしてリリースを01から03にアップしたらエラーがでなくなりました。
ふと気になったのですが、60日後に同じ症状になったりする可能性もあるかも知れない、ような気もします。(あくまで可能性のひとつとしてですが。)