SuperH RISC engine C/C++ Compiler Package Windows版V.9.04Release01を使っています。
HEWで昨年作ったプロジェクトをビルドすると、
Duration of Trial License of UNKNOWN is exhausted. (37)
....
Maximum link size limited to 256KB code+data.
L3430 (F) The total section size exceeded the limit
とエラーになってしまいました。
コンパイラを再インストールしても改善されません。
どなたか対処方法をご存じないでしょうか。
tekkai said: ルネサスのSHCのアップデートをDLしてリリースを01から03にアップしたらエラーがでなくなりました。
ルネサスのSHCのアップデートをDLしてリリースを01から03にアップしたらエラーがでなくなりました。
ふと気になったのですが、60日後に同じ症状になったりする可能性もあるかも知れない、ような気もします。(あくまで可能性のひとつとしてですが。)