SH7263のSSIのソフトウェア・リセットは、SSI設定時に必要?

はじめて質問させていただきます。kh と申します。

今 SH7263 の SSI で音声入出力をしているのですが、マスター・クロックの切り替えなどで、SSIの設定を変える場合、常にソフトウェア・リセット(SYSCR3 の SSI0SRST ~ SSI3SRST の該当ビット制御)が必要なのでしょうか?

  • khさん

    リセットというよりはモジュール無効(SSICR.EN = 0;)の状態で切り替えればいいのではないでしょうか。

    SSIXSRST(Xは0~3)は任意のタイミングで且つチャンネル別にリセット直後状態にする機能だと解釈しています。

    ご検討ください。