ハードウェアマニュアルの動作説明に沿って、マスタ送信・マスタ受信について、概ねうまく動作しておりますが1点わからないことがあります。
マスタ受信のフローを見ると、次データが(最終-2)バイト目,(最終-1)バイト目,最終バイト目とそれぞれにレジスタ設定が必要です。
3バイト以上の受信はうまくいってます。2バイト受信、1バイト受信について実現したいのですが、そのときの手順がわかればご教示頂けないでしょうか?
RX600シリーズ内蔵のRIICと同じレジスタ構成みたいです。
自己レスです。
RX600シリーズRIIC関連の技術情報で2バイト受信解決しました。1バイト受信はダミーリード前に小細工したら動きました。
お騒がせしました。