SuperH RISCコンパイラをお使いですか
私のPCを Windows7 32Bit をWindows10 32Bitにアップデートしました
SHコンパイラ
C/C++ compiler package for SuperH RISC engine family V.9.04 Release 01 (6-20-2013 12:37:23)C/C++ compiler package for SuperH RISC engine family V.9.04 Release 02 (Update Utility) (2-14-2015 08:06:25)
並びにHEWを支障なく使用できております、とりあえずお知らせまで、
IKUZOさん
もうWin10なんですねー。
Kirin さん
無料予約受付が来た時にすぐに予約しました、アップグレードが終わったとき、元に戻せないことを知り、心配でした、今回Windows10はWindows7を全て引き継いでいるようで、私の場合心配したほどではなく、全てのソフトはそのまま使用できました、ディスクトップのアイコンの位置までもそのままで、これまでのWindowsのアップグレードとはだいぶ違うようです、動作速度が速くなったような感じです、その分起動時のオーバーヘッドが前よりも遅い?インターネットエクスプローラもそのままですので、Edgeと入れ替えて使用しています、なかなかいいですよ今は無料ですから皆さんもアップグレードしてみられたらいかがでしょうか(自己責任でお願いします)
2台目のパソコンのアップグレードを開始しましたが2日目になりましたが、まだ終わりません、きっとマイクロソフトのサーバーの帯域がだいぶ低下しているのでしょうね、アップグレードする多くの人で混雑しているみたいです。