初めて質問します
sh7269ではマルチプレクスされたaudata0,1ピンが,32bitバスでのwe/dqmxxなどと競合するように見えます
エミュレータ使用時にH-UDI38pin(リアルタイムトレース機能)と32bitデータバスは共存できないのでしょうか?
ユーザズマニュアル ハード編によるとこのピンのマルチプレクス切替はポートコントロールレジスタでは
設定できず,asemdピン によるように見えます
そうするとH-UDI14pinでの接続でも32bitバスは使用できない様にも考えられます
この辺の事情はどのドキュメントを参照すればよいのでしょうか?
以上よろしくお願いします
はじめまして。
ASEMD端子はH-UDIのみの有効無効の設定ピンになります。
AUDの端子の有効無効はデバッガで設定します。
なので、AUD端子とマルチプレックスされている機能は14ピン接続(H-UDIのみ)では使用可能です。
E10A-USBを使用するのであれば以下のマニュアルに記載されるべき内容ですが、わかりにくいですね。
documentation.renesas.com/.../r20ut0871jj0600_e10a_7264.pdf