SH7269 SSI5でのモノラル音源再生

音源データは外部のROMに格納しDMA転送を使用しての左右2chの音源再生は実行できています。
しかし、モノラル音源のデータは左右の区別がない1chデータなので、そのまま再生すると倍速で再生されています。
単純にSSI5、DMAの周辺モジュールの設定変更のみで正常に再生する方法はありますか?
それとも、RAM等に2ch分にコピーして再生するのが一般的なのでしょうか?

Parents
  • tkykstさん

    オーバーサンプリング周波数を2倍にすることで対応できます?

    PS
    もしくは再生周波数を半分にしてもいかもしれませんね。

  • 早速返信頂いた様でありがとうございます。

    試してみます。

  • ご助言ありがとうございます。

    SRCの入力サンプリング周波数設定を、本来の半分の値に設定して成功しました。

    (はじめは、SSI5の設定をいじって、それはそれで再生できましたが、モノ←→ステレオの切り替えでの再設定では再生動作が不安定でした)

Reply
  • ご助言ありがとうございます。

    SRCの入力サンプリング周波数設定を、本来の半分の値に設定して成功しました。

    (はじめは、SSI5の設定をいじって、それはそれで再生できましたが、モノ←→ステレオの切り替えでの再設定では再生動作が不安定でした)

Children
No Data