SH7214 MTUS2 チャネル5のTCNTクリアについて、

お世話になっております。

SH7214 MTUS2 チャネル5をタイマー割り込みに使用したいのですが、他のMTUS2にあるタイマコントロールレジスタTCRの中のCCLR設定がチャネル5にはありません。コンペアマッチでTCNTのクリアをしたい場合、ソフトの処理でTCNTに0を代入すればよいでしょうか?

MTU2SのタイマモードレジスタTMDRもチャネル5にはありませんが、他のチャネルでいう通常モードに固定されているという事でしょうか?

よろしくお願いいたします。

Parents
  • こんにちは、

    MTU2のチャンネル5には、タイマコンペアマッチクリアレジスタ(TCNTCMPCLR)があります。マニュアルの11-36 ページを見て下さい。

    表 12.1 MTU2S の機能一覧、チャンネル5にはインプットキャプチャ機能とデッドタイム補償用カウンタ機能しかありません。

  • 情報ありがとうございます。

    確認して見ます。

Reply Children
No Data