最近RHというのをよく見かけますし、CS+でもRHコンパイラの使用が可能のようですがRHというのはSHの後継なのですか?SHは将来的にはどうなのでしょうか?
このウェブページによるとR-Carの最新は第3世代のR-Car H3(www.renesas.com/.../rcar-h3.html#spec), R-Car M3(www.renesas.com/.../rcar-m3.html#spec)ということなのですが、その第3世代ではSHは搭載されておらず代わり(?)にCortex-R7が搭載されていますね。
以下引用: said:SHはR-Carで生き残ってます。 www.renesas.com/.../r-car.html 数人を配置して開発を継続すると数年前に聞きました。 RHもSHもクルマに特化していくと予想します。 [引用終]
コンピューテックスというツールメーカーのウェブサイトに以下の記事がアップされているのに気付き、何か綺麗にまとまっているなぁと思いましたので、勢いでURLを書いてしまいました。ARMで開発をはじめようwww.computex.co.jp/article/armhint.htm以下、そこからの引用「ARMを採用するためのヒント今やARMは組込みでもスタンダードとなりつつあります。しかし、実際に採用しようと思うと、まだまだ分からないことが多くて、悩んでおられる方も多いのではないでしょうか。「CPUはどれを選べばいいの?」 「開発環境には何が必要?」 「乗り換えにかかるコストは?」そんな疑問を持ちながらも今一歩を踏み出せない開発者のみなさんへ、SuperHとの比較を交えながら、ARMの素朴な疑問にお答えします。」「このようにローエンドからハイエンドまで用途に応じて、各社のCPUを使用してきました。この経験をもとに、SuperHから移行するCPUを一つ選ぶとすれば、ルネサス エレクトロニクスのRZ/A1シリーズをおすすめします。RZ/A1は扱いやすくARMのエントリチップとして最適です。実際、私たちも6つの製品にRZ/A1を使用しています。では、なぜRZ/A1をおすすめするのか、その理由をご説明しましょう。」[関連リンク]RZ/A1で楽しい組込み開発(1)RZ/A1で開発をはじめよう(以降はPALMiCE3/CSIDEの宣伝色が出て来るので省略)