SH4Aで内臓Flashを消耗せずにソフト開発は可能でしょうか?

今回、日立系プロセッサの経験者であるという理由で、SH4A(R5F74504KBG)搭載ボード(特注の一点物)の出荷時検査用ソフトの開発を強引に任されました。

経験と言っても、現役であった前世紀末にH8/3048Fで開発を一度行っただけなのですが…。(苦笑…)

 

このプロセッサの内蔵Flashの書換えが100回迄とされております関係で、顧客からは当方での書換えを数回(出来れば1回)に抑える様要請されました。

おそらく、一度リセットベクタのみ内蔵Flashに書き込んで、それ以外のコード全てを内蔵RAM上に展開する事になると思われます。

この状態で開発し、完成後にはコードを全て内蔵Flashに収める様設定せねばなりません。最低でもリンカの設定変更が必要と思われます。

しかしながら、その様な記述や操作は可能なのでしょうか?何卒この浦島太郎に御指導頂きたく宜しく御願い申し上げます。

 

なお、当方の開発環境は以下の様になっております。(開発環境の変化に唖然と致しております)

統合環境:HEW V.4.09.01

C言語 :SHCC : V.9.04 Release 03

JTAG-ICE:コンピューテックス製PALMiCE3 SH & CSIDE Version6

Parents
  • > 顧客からは当方での書換えを数回(出来れば1回)に抑える様要請されました。

    同じマイコンを搭載した市販の評価ボード等を導入して、初期の RAM 上でプログラムを動作させる実験なんかはそれで試されると良いんじゃないですかね。
    つか、

    > SH4A(R5F74504KBG)搭載ボード(特注の一点物)の出荷時検査用ソフトの開発

    > 完成後にはコードを全て内蔵Flashに収める

    開発に使用するボードを運用にも使用されるとして、故障等は想定されてるんでしょうか?
  • 仰るとおりです。
    ただ、わわい 様にも申しましたが、同型番プロセッサの評価ボードが品薄の様です。
    ちなみに、今回のボードは御客様にとっては試作品ですが、当方にとっては製品です。
    少なくとも、ボード上の機能が正常である事は確認せねばなりません。
    その為の、ボード出荷用ソフトウェアの開発を試みております。
  • > 同型番プロセッサの評価ボードが品薄の様です。

    これかしら?
    www.hokutodenshi.co.jp/.../HSBSH7450F.htm
  • はい、このボードです。
Reply Children
  • 納期が問題なら実基板は諦めるしかないですかね。
    幸い HEW では SH-4A シミュレータが使えるので、そっちで慎重に作業を進め、実機で一発成功させることも不可能ではないと思います。