SH7753 SPI0で受信データが正しく読めない

スマと申します。

 

SH7753 SPI0を使っています。波形上は期待するデータが送受信できて

いる様に見えるのですが、RBR(SPI コア受信バッファレジス)の読み値が

常に0となっています。

 

調べていたところ、使用している回路上で、SP0-SCK_FB信号がN.Cとなって

ました。もしかしたら読み値が期待通りでない理由はこれでしょうか?

ご存じの方いたらご教示お願いします。

Parents
  • だれもリプライされるかたがいないので、初心者ですのでお助けになれないかもしれませんが、
    SCKは外部供給の設定で、SCK端子がNCというのは送受信できません、SCK端子が内部クロックの設定でSCK端子にオシロを接続して送信動作させればオシロにクロック波形が出力されます、そのSCK端子は通信するデバイスに接続しないといけません。
Reply
  • だれもリプライされるかたがいないので、初心者ですのでお助けになれないかもしれませんが、
    SCKは外部供給の設定で、SCK端子がNCというのは送受信できません、SCK端子が内部クロックの設定でSCK端子にオシロを接続して送信動作させればオシロにクロック波形が出力されます、そのSCK端子は通信するデバイスに接続しないといけません。
Children