いつも皆様にはお世話になっております。
現在LFさんのLF64(SH7211)を使用して開発を行っていて
LF64開発基板にはイーサネットドライバとして「AX88796BLI」が使用されており
ルネサス製のT4ライブラリが使用できない状態となっております。
LF64さんが提供しているuTNETをHEWに組み込みコンパイルをしましたが
ライブラリファイルではありませんとエラーメッセージが出力され失敗しました
そこで質問になりますが、
1.他社が提供しているライブラリファイルはHEWに組み込むことはできないんでしょうか?
2.T4ライブラリはSH7211のように、マイコンのワンチップ機能になかった場合
使用することはできないんでしょうか。
一応、ライブラリを提供していたLFさんにHEWに使用できますかと問い合わせをしましたが
試していないとの回答があり、自社開発環境イエローソフトを使用してくださいとの
回答もありました。(ただしその開発環境を使用するとC++言語使用できないので
HEW開発環境を使用したいです)
以上よろしくお願いいたします。
> 1.他社が提供しているライブラリファイルはHEWに組み込むことはできないんでしょうか?
uTNET とは http://www.l-and-f.co.jp/seihin/soft.htm で紹介されているものでしょうか
ユーザーズマニュアルの「2. パッケージ内ソースコード一覧」を見る限りでは最下位のデバイスドライバまでソースコードで提供されているようなので、HEW に移植することは可能と思います。コンパイルが通れば動作する、というものではないのでそれなりの作業にはなるかもしれません。
> 2.T4ライブラリはSH7211のように、マイコンのワンチップ機能になかった場合
> 使用することはできないんでしょうか。
足りないドライバ等補う作業等をすれば使用できないこともないとは思いますが、それなりの作業は発生しますね。
> ライブラリのみの提供となっているので、
http://www.l-and-f.co.jp/seihin/LF/LF64.htm
「LF64専用TCP/IPプロトコルスタックを本体+¥5,000-でご提供致しております。(1ボードライセンスとなり、プロトコルスタック本体はLIBファイルでのご提供となります。)」とあるこれですか。
> ソースコードが入手できないか検討してみます。
http://www.l-and-f.co.jp/seihin/soft.htm
> uTNET 価格(¥) Open 特価(¥) 79,800
↑はユーザーズマニュアルを見る限りではソース込みのようです。