Renesas Community
Search Community
User
Join or sign in
Site
Search Community
User
Renesas Engineering Community
FAQ
HELP
More
Cancel
Forums & Groups
English Community
中文社区(Chinese Community)
More
Cancel
かふぇルネ
forums-groups
Microcontrollers and Microprocessors
Other MCU/MPU Products
V850
More
Cancel
V850
V850 Forum
ハード設計、電源電流値の見積もりについて
Home
Forum
Tags
More
Cancel
New
Replies
2 replies
Subscribers
443 subscribers
Views
5806 views
Users
0 members are here
DEEPSTOPモード
R01UH0318J0002
Always-On
R01DS0163JJ0001
スイッチング電源
Rev.0.02
Options
Share
More
Cancel
Related
ハード設計、電源電流値の見積もりについて
NAKA
over 11 years ago
こんにちはNAKAです。
V850E2/FL4-Hを使わせていただき回路設計をしようと思っておりますが
①まず、データシート(R01DS0163JJ0001)電源電流ページ41/93で電流値のTypとMaxにかなり違いがあるのは何故なのでしょう?
例)DEEPSTOPモードTyp=0.06mA\,Max=4.4mA.....73倍
STOPモード Typ=2.3mA\,Max=172mA.....74倍
RUNモード Typ=298mA\,Max=503mA.....1.7倍
使用環境温度とかの条件なのでしょうか?
暫定版ということで、半導体プロセスが安定しないのでしょうか?※そんな訳はないと思いますが.....汗)
②未使用の場合(DEEPSTOPモード)は低消費電流の設計にしたいと考えています。
①のRUNモードで503mAも必要な場合、LDOでは放熱が大変なため、Always-Onの部分だけLDOで、その他をイネーブルコントロールのあるスイッチング電源にしようと考えました。
ユーザマニュアル(R01UH0318J0002 Rev.0.02)のページ2959/2960で、REG0VDD・FVDD・OSCVDD・E0VDDに加えて、隔離エリア(ISO0\,ISO1)のE1VDD、B0VDDも常時供給の必要があると記載があります。
そうなると、CVDD(1.2V系)・A0VDD・A1VDDの電源のみ、スイッチング電源でコントロールすることになると思いますが、このような、電源を分離する使用方法はよろしいのでしょうか?
またLDO部分、DEEPSTOPモードの場合は大丈夫だと思うのですが、RUNモード時のAlways-On部分の電流はどのように見積もったらよろしいのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
Parents
チョコ
over 11 years ago
スタッフのチョコです。
NAKA様のスレッドにコメントさせていただきます。
検討されておられるV850E2/FL4-Hは特定分野向けの製品で,情報が公開されておりません。
そのため,こちらでは正確な対応をすることができません。
申し訳ございませんが,本件については,日頃よりお取引いただいております特約店にご相談いただきますようお願いいたします。
Cancel
Up
0
Down
Reply
Cancel
Reply
チョコ
over 11 years ago
スタッフのチョコです。
NAKA様のスレッドにコメントさせていただきます。
検討されておられるV850E2/FL4-Hは特定分野向けの製品で,情報が公開されておりません。
そのため,こちらでは正確な対応をすることができません。
申し訳ございませんが,本件については,日頃よりお取引いただいております特約店にご相談いただきますようお願いいたします。
Cancel
Up
0
Down
Reply
Cancel
Children
No Data