V850ES/JJ3Eをパソコン(Windows7 32/64 両方)とUSB(コミュニケーション・デバイス・クラス)で接続しています.
現在,同マイコンをWindows8マシンにつなぎたく,パソコン用のドライバを捜しているのですが,見つからない状態です.
入手先をご存知の方,お知らせ頂きたくよろしくお願いいたします.
HP25miniさん
試していませんけども、Win7用のドライバーをWin8に入れられたりできませんか?
アプリケーションノートの資料は作成当時のままなので、ドライバーなどもきっと更新されない気がします。
HP25miniです.
出張で不在にしており,応答が遅くなり申し訳ありません.
結論から言うと,Kirinさんのご指摘のとおり,Win7用のドライバで対応できました.
ただし,次のような紆余曲折があり,多少手間がかかりました.
①Win8.1にてWin7用ドライバを設定しようと,ドライバ・ファイル(.inf)のあるフォルダを指定しても,
「見つからない」という反応でインストールできない.
②そこで,V850を接続したことのないWin7マシンでドライバ登録をしてみると同様の反応でインストールできない.
③いろいろ調べているうちに,接続したV850に関する情報とドライバ・ファイルの情報の不一致を発見.
・V850上のソフトウェアはNECエレ時代にダウンロードしたものをベースに作成
・ドライバ・ファイル(.inf)は最近ダウンロードしたものでルネサス仕様になっている
そのため,ベンダIDとデバイスIDの不一致があり,ドライバ・インストール作業で「ファイルが見つからない」応答の原因が判明.
.infファイルの内容を修正し,Win7でのインストール成功.
④修正した.infファイルを使いWin8.1へのインストールを試みると,「ファイルが見つからない」応答は出なくなるが,
「デジタル署名されていない」との理由でインストールを拒否される.
・Win7でも同様の警告は出るが,インストールは可能.
・検索してみると,「ドライバ署名の強制を無効にして,Win8にインストール」の説明があるサイトを発見.
http://www.pasonisan.com/pc-os/windows8-1-install-inf.html
それに従ってインストール作業を進めて,ドライバ設定作業完了.
Win8.1マシンにV850をUSB接続することに成功(めでたし,めでたし!).
ということで現在,デジタル署名を無効にした状態での使用となり,セキュリティ上緩めた状況(Win7と同レベル?)で使っています.
これにどの程度の問題があるのかよくわかりませんが,デジタル署名されたWin8用ドライバの提供をルネサスさんに期待します.
以上,多少でもご参考になれば幸いです.最後になりましたがKirinさんに感謝いたします.