RA2A1 e2studioでのDAC12の設定

RA2A1を使用して製品を開発しようとしています。
e2studio FPSver4.6.0で Create a new C/C++ Project から Renesas RA C/C++ Project を選び、・Board:Custom User Board ・Device:R7FA2A1AB3CFM ・Executable ・NoRTOS で Bare Metal-Minimal を開きました。

DAC12を使いたいのでStacksタブにDAC(r_dac)を追加しプロパティを見ると、リファレンスをアナログ電源にするか外部入力端子にするかの選択項目がなく、Pinsタブでリファレンスのピンを設定しようとしたところ、P013の選択肢にVREFHがなく設定できません。

コントロールレジスタの初期値は「基準電圧を選択しない」になっているので、基準電圧を使いたい場合は、レジスタの値を設定している箇所をファイルの中から探し出して、自分で値を書き換えるしかないのでしょうか。

Parents Reply Children
No Data