SmartBond Flash Programmer のインストールと起動の不具合でご協力を。
SmartBond Flash Programmer をインストールし、起動してみましたところ、
起動したときのアイコンが消えたあと、何も実行されずに、ツールが起動せずに、
終わってしまいます。
インストール実行を繰り返しても、成功しておりません。
SEGGERの実行ファイルとの関係かと思い、リンクを書き直ししたりと、
やってみてますが、どうも、成功しません。
「SeggerJLinkPath」のファイルの記述かと思い、リンクできるようにしてみましたが、ダメでした。
どなたか、うまく起動できた方のお知恵をいただきたく、お願いいたします。
英語フォーラムの方で質問した方が早いと思います。
ありがとうございます。