Flashプログラマーで読み込めないHEXファイル

Flashプログラマーは、Renesas Flash Programmer V3.14.00 で、 プログラムファイルフォーマットは、インテルヘキサフォーマットのはずですが、

下記のエラーで読み込みができません。

エラー(E0000003): ファイルを開くことができません。 (C:\Users\***\****\ルネサス\評価ボード&POC&環境\***\Lチカ\RAマイコンHEXファイル\dsps_device_531_9600bps.hex)

HEXファイルとしては下記の条件をみたしております。

(1) インテルヘキサフォーマット
• エンドレコードでファイルが終わっている
• 00~05 タイプのレコード以外の行が無い

なにか足りないのか、知見なく、困っております。

みなさんから知見を頂きたく、お願いします。

Parents
  • 分かりませんが、ファイルのフォーマットについてのエラーではなく開けないと言っているので、やはりファイルパスやファイルのアクセス権などの問題なのではないかと推察します。

Reply
  • 分かりませんが、ファイルのフォーマットについてのエラーではなく開けないと言っているので、やはりファイルパスやファイルのアクセス権などの問題なのではないかと推察します。

Children
  • ご連絡、ありがとうございます。

    あとは、ご推察のアクセス権とかになりそうですね。

    PCの設定の問題ですが、社用のものなので、管理部門に話をして、アドバイスをもらえるようにしてみます。