RM_touchのAPIについて

stlと申します。

RAマイコンのタッチセンサAPIに関しての質問です。

developper assistanceでは、

RM_TOUCH_Open(&g_touch0_ctrl, &g_touch0_cfg);

となっていますが、「QEとFSPを使用した静電容量タッチアプリケーションの開発」にある通りに、サンプルを生成した場合は、APIが下記の通りになるのはなぜでしょうか?

RM_TOUCH_Open(g_qe_touch_instance_config01.p_ctrl, g_qe_touch_instance_config01.p_cfg);

Parents
  • 初めましてtomatoです。

    確認しましたが、g_touch0_ctrlもg_touch0_cfgも実際には存在しないインスタンスでした。

    本来であれば、QEで生成されたインスタンス(g_qe_touch_instance_config01)がAPIに渡された状態になっていると有難いのですが、、、。おそらく、QEツールとdevelopper assistanceの連携が取れていないのだと思います。

    とりあえず、QEワークフロー内で出力された方の状態でAPIを使用すれば問題ないです。

Reply
  • 初めましてtomatoです。

    確認しましたが、g_touch0_ctrlもg_touch0_cfgも実際には存在しないインスタンスでした。

    本来であれば、QEで生成されたインスタンス(g_qe_touch_instance_config01)がAPIに渡された状態になっていると有難いのですが、、、。おそらく、QEツールとdevelopper assistanceの連携が取れていないのだと思います。

    とりあえず、QEワークフロー内で出力された方の状態でAPIを使用すれば問題ないです。

Children
  • お答えいただきありがとうございます。

    >>QEワークフロー内で出力された方の状態でAPIを使用すれば問題ないです。

    こちらで問題ないのですね。