Renesas RA C Executable Projectがない

stkと申します。

RAマイコン使用しています。開発環境はe2 studioです。

ARMセミホスティングを使用するため、e2 studioのユーザガイドを読んでいたのですが、プロジェクトで「Renesas RA C Executable Project」を選択するように書いてありました。

実際にe2 studuoで設定を試みると、選択できるプロジェクトとして「Rnesas RA C/C++ Project」しか表示されていませんでした。

Renesas RA C Executable Project」を含むそのほかのプロジェクトが選択肢に表示されないのはなぜでしょうか?

また、ARMセミホスティングは、「Renesas RA C Executable Project」でないと使用できないのでしょうか?

Parents Reply
  • 確かに「次へ」を進めると、Executableの選択画面がありました。

    下の画像の画面では、Rnesas RA C/C++ Projectしか表示されないのですが、後々Executableを選択すれば、「Renesas RA C Executable Project」を選択したことと同じことになるのでしょうか?バージョンによって、選択画面が違うのでしょうか?

Children
  • 試してみては?

    試せばわかると思いますよ。開発間環境はバージョンが変われば仕様が変わります。ドキュメントも入れ替わります。古いドキュメントと新しいツールを並べて悩むなら古いドキュメントのバージョンにツールをダウングレードしてやるとかやりようがありますよ。