stlと申します。
FSP4.6で作成されたプロジェクトをFSP5.1のe2 studioでインポートしたのですが、configuration.xmlを開こうとすると、「Document version 9 not supported」というエラーが出ます。
どのようにすればonfiguration.xmlを開くことができるでしょうか?
> FSP5.1のe2 studioでインポートしたのですが、FSP Platform installer (FSPにe² studioを同梱したもの) でインストールしたのでしょうか。そのままだとFSP4.6は入っていないので、FSP4.6を追加してからインポートしたらどうでしょう?(参考) FAQ - e² studio にFSPをインストールする方法https://ja-support.renesas.com/knowledgeBase/20612465うまく行かないようならインポートはやり直した方が良いと思います。
FSP4.6を追加して、インポートし直したのですが、変わらず「Document version 9 not supported」のエラーが出てconfiguration.xmlが開けませんでした。FSPのバージョンの問題ではないのでしょうか?
FSP4.6で適当なプロジェクトを作ってみて、そちらでも同様に問題が起こるか試してみてください。configuration.xml をダブルクリックした時、普通はFSP Configurationのビューが出ますが、ファイルの関連付けがおかしくなって他のものが呼ばれているなら、configuration.xml を右クリック→ 「アプリケーションから開く」→ FSP Configuration Editorで解決するはずです。これでも変わらないなら他のものが呼ばれているのが原因ではありません。FSP5.1の時のe² studioは2023-10ですがそれより後のe² studioでもFSP4.6は使えているので、4.6が古過ぎると言う問題ではないはずです。プラグインが動けていなくて問題が起きているのであれば、e² studioのインストールからやり直すしかありません。FSPを複数使うなら一般のe² studioインストーラを使った方が簡単かもしれません。(インストール時にFSPを複数選べます)https://www.renesas.com/jp/ja/software-tool/e-studio
同じ問題が他でも起きていたようです。https://community.renesas.com/tools/e2studio/f/e2studio-forum/19156/configuration-xml-not-open結局どうやって解決したのか書いて戴きたかった…
どういう風にエラーが出ているかよくわからないですが、この問題のプロジェクトはどこから持ってきたのものですか?ルネサスが公開しているサンプルですか?私はバージョンの違うサンプルをインポートした時にconfiguration.xmlを開いてもこのような問題にあったことがありません。手元のバージョンに指定し直してコード生成し直せばビルド自体も通ります。その作業を忘れてその時のエラーの話をしているんじゃないですか?en-support.renesas.com/.../20947127
ほやさん
e2 studioを1からインストールし直してみます。
Shoji Yamamotoさん
プロジェクトはサンプルではなく、他の方から頂いたものです。
configuration.xml自体が開けないので、そもそもコード生成が出来ないです。
FSPのバージョンじゃなくてe2studioのバージョンを合わせたほうがいいかもしれません。提供した人が使っているバージョンを確認してみては?
最新のe2 studioをインストールし直してプロジェクトをインポートすると、configuration.xmlが開けるようになりました。
ほやさん、Shoji Yamamotoさんお答えいただきありがとうございました。