stlと申します。
e2 studioの「RENESASツールチェーン管理」からツールチェーンを追加しようとしたのですが、画像のようにツールチェーンの候補がなにも表示されません。
どうすればツールチェーンが表示されるか分かりますでしょうか?
こちらのURLにある動画では、いくつかツールチェーンが候補として表示されています。
https://ja-support.renesas.com/knowledgeBase/18367361
> 画像のようにツールチェーンの候補がなにも表示されません。FSPに同梱されたe² studioの場合、インストールできそうなGCCバージョンは全部一緒にインストールされてしまっているので何も表示されないのが正常な状態です。別なバージョンのtoolchainが必要な場合や、toolchainを別の場所にインストールしたい場合には、普通にブラウザでtoolchainをダウンロード、インストールしたものをツールチェーン管理画面で登録してください。FAQ - e² studioにコンパイラをインストールしたり、コンパイラを更新する方法https://ja-support.renesas.com/knowledgeBase/17797687※ toolchainの配布サイトは下の方に書いてありますtoolchainの登録方法:https://ja-support.renesas.com/knowledgeBase/17797630普通のeclipse/CDT環境はtoolchainは自分でインストールしてそのパスをプロジェクト毎に設定するのが当たり前になっています。ダウンロード画面や管理画面は便利にしているだけで、初めからIDEとtoolchainは別だと思っておいた方が良いです。
お二人ともお答えいただきありがとうございました。
何も表示されないのが普通なのですね。ARMのサイトからダウンロードするようにします。