インポートしたプロジェクトをビルドすると、「 cannot open linker script file fsp.ld: No such file or directory」というエラーが出ます。

stlと申します。

インポートしたプロジェクトをビルドすると、次のようなエラーが表示されます。ツールチェーンの設定では、エラーメッセージに表示されている「gcc/arm-none-eabi/13.2.1/../../../../arm-none-eabi」ではなく、プロジェクトに合わせたものを選択しています。そもそも選択しているツールチェーンが異なり、エラーの内容が良く分からないのですが、どのように対処すればよいでしょうか?

「gcc_arm/13.2.rel1/bin/../lib/gcc/arm-none-eabi/13.2.1/../../../../arm-none-eabi/bin/ld.exe: cannot open linker script file fsp.ld: No such file or directory」