stlと申します。
FSP5.2を使用しています。
StacksタブでGptのGeneral PWMを選択しました。
プロパティーのModeの選択肢として、他のFSPのバージョンでは「PWM」があったのですが、FSP5.2の場合「Saw Wave PWM」があり、「PWM」がありません。
FSP5.2だと普通の「PWM」は選択できないのでしょうか?
また、「Saw Wave PWM」と普通の「PWM」では、LEDの光り方やブザーの音に違いはどのくらい出るものなのでしょうか?
まず、PWMというのがどうやって動作するのかを理解していないようですのでGPTタイマのマニュアル(RAxxxグループ ユーザーズマニュアル ハードウェア編 汎用PWMタイマ(GPT)の章です)を参照されることをお勧めします。
なお、以前のPWMという名前のモードはSaw Wave PWMになります。