RA 6 M 3を使用してシリアル転送を実現したいのですが、例えば、Uart 1で受信したデータは、すべてUart 2に転送されますが、シリアルコールバックを使用するとデータが失われ、頻繁に中断されます。データの正確性と完全性を保証するより良い方法があるかどうかはわかりません。関連するルーチンがあるかどうか、ありがとうございます。
Kevinさん、Rulz(かふぇルネ)管理人です。 本件、回答できる方がおられないようです。下記URLのルネサス問合せ窓口へ問合せてみてください。 よろしくお願いします。 URL: ja-support.renesas.com/dashboard