RA2E1マイコン タイマ割り込みのやり方

初めまして。stlと申します。

EK-RA2E1 評価ボード(開発環境 e2 studio 、FSP 3.70)を使用して、タイマ割り込みを実現するには、どのようにFSPの設定をすればよいでしょうか?

configuration.xmlのStackタブで、「Timer, General PWM(r_gpt」を追加し、プロパティで、

「Interrupts」の「Overflow/Crest Interrupt Priority」 を「Priority 0 (highest)」

に設定しました(それ以外の設定はデフォルトのまま)。

「GenerateProject Content 」 ボタンを押してコード生成を行い、その後、タイマ割り込みで行う動作内容は、コードのどこに記述すればよいのでしょうか?

Parents
  • 自己解決できました。

    call back関数の中に動作内容を書き込めば良かったのですね。また、call back関数の定義部分はどこかに生成されるのではなく、自分で書けばよいということが理解できました。

Reply
  • 自己解決できました。

    call back関数の中に動作内容を書き込めば良かったのですね。また、call back関数の定義部分はどこかに生成されるのではなく、自分で書けばよいということが理解できました。

Children
No Data