大変お世話になっております。SAM です。RL78/G23 で FreeRTOS V10.5.1 を動かそうとしています。Fast Prototyping Board のサンプル(r20an0660xx0100-rl78.zip)の \portable\Renesas\RL78G2x をFreeRTOS V10.5.1 に持ってきて使っています。サンプルは V10.4.3 でしたが \portable の全ファイルを V10.4.3, V10.4.6, V10.5.1 に亘って比較し差異は無かったので持ってきて使っても問題ないと判断しました。FreeRTOSConfig.h、freertos_start.c、freertos_start.h はサンプル等を参考にして作りました。StreamBuffer の異常についてですが UART 受信割り込みで xStreamBufferSendFromISR して getchar() で receive するのですがバッファーに溜まっていることは確認したのですが recceive できません。トリガー1バイトでもダメです。私が懸念しているは xStreamBufferCreate の中でバッファーを確保している部分で以下の Warning が発生していることです。W0523082: 偶数アライメントのオブジェクトを指すポインタが奇数番地を保持しています。
分かる方がいらっしゃったらよろしくお願いします。タスク、タイマー、セマフォは動作しているので全くダメではないと思っています。
SAMさん
xStreamBufferCreate に以下の注意事項がありますが守られていますか?
https://www.freertos.org/xStreamBufferCreate.html
PONSUKE さん返信ありがとうございます。configSUPPORT_DYNAMIC_ALLOCATION は 1 に設定しています。configUSE_SB_COMPLETED_CALLBACK は未定義でした。xStreamBufferCreateWithCallback() を使用しないので関係ないと思いますがhttps://www.freertos.org/a00110.htmlで、FreeRTOSConfig.h の #define を確認し、明示的に 0 にしました。FreeRTOSConfig.h の設定を見ています。問題は解決していません。
ご確認ありがとうございます。
うーん、違いましたか。謎です。。
FreeRTOS GithubのIssueを見ると以下のIssueがありました。
同じ問題では無いかもしれないですが、参考にしてみてください。。
https://github.com/FreeRTOS/FreeRTOS-Kernel/issues/740
The following changes will fix the problem.
#define portYIELD_FROM_ISR( x ) if( x ! = pdFALSE ) portYIELD()
ありがとうございます。解決しました。私が着手したのが約2週間前だったので、そのタイミング情報を得られたのかと思うと口惜しいですが Github の仕組みを知ることができました。ありがとうございます。getchar() で 2バイト返すと scanf() で 1バイト返るという妙な標準入力の問題が残っていますが、これについては改めて質問させていただきます。
解決して良かったです。
PONSUKEさんへもportYIELD_FROM_ISR()のバグ情報を共有していただき感謝です。