暗黙的な型変換の規則(アップキャスト)

CC-RLコンパイラでは暗黙的なアップキャストをどのように規定しているのでしょうか?

以下は問題が起きたコードです。
(★)部分:右辺を暗黙的にint32_tにアップキャストしてくれることを期待しましたが,実際にはint16_tで計算を進めて,桁落ちが発生しているようです。

------------------------------------------------------------
int32_t dy;
int16_t delta_1 = 10;
int16_t delta_2 = 20;

dy = (delta_2 - delta_1) * 10000; // (★)
------------------------------------------------------------

期待値 dy= 100,000
実 際 dy = -31,072(桁落ち)

案の定,明示的にアップキャストすれば解決しますが。。。

dy = (int32_t)(delta_2 - delta_1) * 10000;
もしくは
dy = (delta_2 - delta_1) * (int32_t)10000;


gccコンパイラではそもそも問題にならなかったりと,コンパイラ依存な感じがあります。
CC-RLコンパイラではどのように解釈・処理されるのでしょうか?

よろしくお願いします。

Parents
  • わわいです

    勝手にアップキャストされるのは、intのサイズまでです。

    RL78のintのサイズは16ビットですんで、そのサイズまでしか拡張してくれません。

    #ってか、デフォルトではすべての整数計算はintのサイズで行われるってだけの話ですな

Reply
  • わわいです

    勝手にアップキャストされるのは、intのサイズまでです。

    RL78のintのサイズは16ビットですんで、そのサイズまでしか拡張してくれません。

    #ってか、デフォルトではすべての整数計算はintのサイズで行われるってだけの話ですな

Children