はじめまして。
私、マイコン初心者でいきなり実践をさせられている者です。
初質問でお手数ですが、わかる方ご返信をお願い致します。
FDLの環境構築は済まされていて、前回は工場内の試験工程で#define TARGET_BLOCK 0の、00xF1010のアドレスから4bytesフラッシュ(xxA電流値)を書き換えれば良いだけでした。
流れとしては、
user_define.hでの#define
#define FLASH_START_ADDRESS (0xF1000) /* Start address of data flash */#define TARGET_BLOCK (0) /* Block number of target(0 ~ 3) #define BLOCK_SIZE (0x400) /* Block size */#define WRITE_SIZE (1) /* Size of data to be written at once */#define MAX_VALUE (0xFF) /* Maximum value of writing */#define MAX_ADDRESS ((TARGET_BLOCK + 1) * BLOCK_SIZE - 1) /* Maximum address of writing */#define PFDL_NG (1) /* Failure to Data Flash */#define FDL_FRQ (32) /* Setting frequency (MHz) */#define FDL_VOL (0x00) /* Voltage mode */
r_main.c
#define EEPROM_START_ADDRESS 0x0010 //EEPROMアクセス先頭アドレス
今回は1度上記と同じ工程を踏んだ後、納入先の工場で再度違う情報を書き込む必要があり、書き込む前には
R_FDL_ClearDataFlash(); 又は R_FDL_Erase();を用いて消去する必要がある。と認識しています。
但し、上記の2関数共に1TARGETブロック(1KBytes)を丸々消去(all 0xFF)してしまうので、工場で1度書き込んだ値が消去されます。
理想的なのは、工場検査工程後又は納入先の工場で、例えばTARGET_BLOCKを1に切り替えてR_FDL_ClearDataFlash(); 又は R_FDL_Erase();を用いて消去して
納入先の工場で必要な情報をTARGET_BLOCK 1に書き込む。としたいのですが、可能なものでしょうか?
使用しているマイコンはRL78 G13 RF5F100AA 30pin フラッシュ領域4kbytesです。
逆にTARGET_BLOCKを切り替えられないとなると、4kBYTESを1kBYTES毎に区切る必要も無いような気がしますが如何なものでしょうか?
拙い文書で恐縮ですが、ご回答よろしくお願い致します。
わわいです
> #define TARGET_BLOCK (0) /* Block number of target(0 ~ 3)
これを修正する必要はありませんし、これを変えてはいけないものです
消去するブロック番号は、その関数の引数に与えます。上記定数はこれには関係しません
ちょこ様
わわい様
ご連絡ありがとうございます。
#undef TARGET_BLOCK
#define TARGET_BLOCK 1
とした後に、以下ソースのようにすると、相対アドレス0x410-0x403、絶対アドレス0xF1410-0xF1413となるはずが、
相対アドレス0x010-0x013、絶対アドレス0xF1010-0xF10103に書き込まれます。
#define TARGET_BLOCK 1とした後に、変数に代入して値を確認すると1にはなっていました。
for( adrs=0; adrs < 4; adrs++) { g_write_value = data_eeprom[adrs]; g_write_address = adrs + EEPROM_START_ADDRESS + TARGET_BLOCK * BLOCK_SIZE;
//↑うまくいけば相対アドレス:adrs(0-3)+0x0010+1*0x400==0x410-0x413 R_WDT_Restart(); R_FDL_Init(); ret = R_FDL_Write(); PFDL_Close(); }
また、
g_write_address = adrs + 0x400; とすると、そのアドレスに書込み出来ていました。
#unde-#defineを使うと、挙動がおかしいので、現在変数を使うよう変更しています。
今回の変更前は他の方が環境構築とコーディングを行っており、FDLの詳しいことは良く分かりません。
ですので、現在はTARGET_BLOCK 0のみ使用して、自社工場でフラッシュに書き込んだ値を
納入先の工場で読み込んで、他に必要な情報をまとめて書き込むようにしています。
本当はTARGET_BLOCK 1も使いたいのですが、上手くいかない。と言った状況です。
g_target_block = 0;(TARGET_BLOCKを変数化した変数)で、R_FDL_ClearDataFlash();が1回目はOK、
2回目はハングアップする。ような状態です。g_target_block = 1;の時に不具合は発生しません。
長々と長文失礼しました。