お世話になります。
RL78/G22のタッチスイッチを使用したいのですが、開発環境がうまく動きません。
デバイスはR7F102GGC2DFB、
E2 studio(Version: 2023-10)とQEのCapTouchメイン/センサ・チューナを使用しています。
アプリケーションノート「QEとSISを使用した静電容量タッチアプリケーションの開発」(R01AN5512JJ0300)に準じて設定しています。
CapTouchメイン/センサ・チューナRA,RL78,Synergy(QE)で「タッチインターフェース構成の新規作成」選択しても「タッチインタフェース構成の作成ウィンドウ」が開きません。
別のCapTouchメイン/センサ・チューナ (QE)はボタン配置までは操作できますが、対応するTS番号や抵抗値が設定できません。
デバイスをRL78/G23に変更すると問題なく設定できます。
RL78/G22はCTSU2Laになっているので何か他の設定が必要なのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
QEのバージョンアップで解決しました。
ありがとうございました。