お世話になります。
RL78/G22のタッチスイッチで断線した場合、断線したスイッチを特定したいと思っています。
開発環境はE2 studioとQE for Capacitive Touchを使用しています。
断線したときはRM_TOUCH_DataGet()はFSP_ERR_INVALID_HW_CONDITIONを返すのでしょうか?
その後、断線したスイッチを特定する方法が分かりません。
よろしくお願いいたします。
seekさん、フォーラム管理人です。本件、回答できる方がおられないようです。下記URLのルネサス技術問合せ窓口へ問合せてみてください。よろしくお願いします。URL: ja-support.renesas.com/dashboard