こんにちは。ロジナカといいます。RL78(まだまだビギナー)レベルです。UART0を使ったRL78/G23(R7F100GAG3CSP#AA0)の通信アプリケーションソフトを作成中なのですが、ハードウエアマニュアルの説明に???な点があり、どなたか教えて頂けますと幸いです。詳細は添付の図を見て下さい。・ハードウエアマニュアルpage667のSAUの図をよ~く見ていましたら...・UART0のRXD0のデータの行き先がSDR00になっている説明のように私は見えてしまいます...・でもマニュアルの他の箇所での説明はUART0のRXD0のデータの行き先はSDR01と説明されています。・サンプルプログラムでも確認しましたが、やっぱりRXD0のデータの格納先はSDR01でした。・私の図の見方がおかしいんでしょうか???
チョコです。
この図のUART受信時の受信データの経路を赤でトレースしたのが下の図です。
>・UART0のRXD0のデータの行き先がSDR00になっている説明のように私は見えてしまいます...
それは、CSIや簡易IICの場合の受信データのパスです。
UART時の受信データは上の図に示すようにSDR01に入ります。
以上
チョコ様
お世話になります。
......赤色のPathを見落としてました(しかもしっかり”UART0時”と添え書きされていますね)。恥ずかしい限りです。
ありがとうございました。