RL78 F13にてタイマーアレイユニットを使用して任意のPWMを出力しようとしていますCS+にてデバッグにてスタートして、PWM出力自体は確認できるのですが、すぐ、逆アセンブルの画面になり停止してしまいます。PWM出力をコメントアウトすれば、問題なくメインループは回せますエラーの確認方法や考えられる要因わかりますでしょうか??
チョコです。
あまりに情報が少な過ぎて確実なことは言えません。
PWMで使用しているチャネルの割り込み処理はどうなっていますか。割り込み処理プログラムがない状態で割り込みを受け付け暴走しているのではないでしょうか。
以上
わわいです
> すぐ、逆アセンブルの画面になり停止してしまいます。
プログラムが暴走したときにそうなります
あなたのコードにバグが有るってことなんで、がんばってデバッグしよう